ELMA ULTRASONICS น้ำยาทำความสะอาดอัลตราโซนิก
เครื่องทำความสะอาดอัลตราโซนิกเหมาะสำหรับการทำความสะอาดเครื่องมือที่เป็นโลหะและพลาสติก การไล่แก๊สของเหลว การแยกเซลล์/เนื้อเยื่อ และการเตรียมตัวอย่างในการวิจัยและพัฒนา การดูแลสุขภาพ...อ่านเพิ่มเติม
น้ำยาทำความสะอาดอัลตราโซนิก
เครื่องทำความสะอาดอัลตราโซนิก Elma ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำความสะอาดพื้นผิวแข็งอย่างมีประสิทธิภาพเช่นเครื่องจักรและชิ้นส่วนโลหะแก้วหรือไฟเบอร์กลาส น้ำยาทำความสะอาดเหล่านี้มีโหมดกวาดในตัวเพื่อการกระจายสนามเสียงที่สมบูรณ์แบบและโหมด Degas (บางรุ่น) ที่ช่วยให้สามารถกำจัดก๊าซที่ละลายออกจากของเหลวทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีให้เลือกสองความถี่อัลตราโซนิก - หนึ่งสำหรับการทำความสะอาดหยาบและเบื้องต้นและที่สองสำหรับการทำความสะอาดอย่างเข้มข้นและอ่อนโยน ห้องอาบน้ำ ultasonic มีโครงสร้างสเตนเลสสตีลพิเศษที่ทนต่อการเกิดโพรงอากาศเพื่อให้มั่นใจถึงความทนทานของอุปกรณ์ เลือกใช้น้ำยาทำความสะอาดอุตสาหกรรมอัลตราโซนิกที่มีให้เลือกมากมายในรุ่นหน้าจออนาล็อกและ LCD Raptor Supplies.
เครื่องทำความสะอาดอัลตราโซนิก Elma ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำความสะอาดพื้นผิวแข็งอย่างมีประสิทธิภาพเช่นเครื่องจักรและชิ้นส่วนโลหะแก้วหรือไฟเบอร์กลาส น้ำยาทำความสะอาดเหล่านี้มีโหมดกวาดในตัวเพื่อการกระจายสนามเสียงที่สมบูรณ์แบบและโหมด Degas (บางรุ่น) ที่ช่วยให้สามารถกำจัดก๊าซที่ละลายออกจากของเหลวทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีให้เลือกสองความถี่อัลตราโซนิก - หนึ่งสำหรับการทำความสะอาดหยาบและเบื้องต้นและที่สองสำหรับการทำความสะอาดอย่างเข้มข้นและอ่อนโยน ห้องอาบน้ำ ultasonic มีโครงสร้างสเตนเลสสตีลพิเศษที่ทนต่อการเกิดโพรงอากาศเพื่อให้มั่นใจถึงความทนทานของอุปกรณ์ เลือกใช้น้ำยาทำความสะอาดอุตสาหกรรมอัลตราโซนิกที่มีให้เลือกมากมายในรุ่นหน้าจออนาล็อกและ LCD Raptor Supplies.
สไตล์ | รุ่น | ชนิดภาพเขียน | แสดง | ชิ้น | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ความลึกของถัง | ช่วงจับเวลา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | เอลมาโซนิค EP180H | ฿148,712 | |||||||||
B | 110 6998 | ฿107,354 | |||||||||
C | เอลมาโซนิค EP100H | ฿87,399 | |||||||||
D | 110 7004 | ฿217,700 | |||||||||
E | 110 7001 | ฿155,141 | |||||||||
F | 110 6996 | ฿60,640 | |||||||||
G | 110 8777 | ฿353,215 | |||||||||
H | เอ็กซ์ตร้า TT60H | ฿142,844 | |||||||||
I | 110 6999 | ฿126,999 | |||||||||
J | เอลมาโซนิค EP10H | ฿33,308 | |||||||||
K | 110 8778 | ฿531,292 | |||||||||
L | เอ็กซ์ตร้า TT200H | ฿249,790 | |||||||||
M | เอ็กซ์ตร้า ST 1400H | ฿782,568 | |||||||||
N | เอ็กซ์ตร้า ST 1600H | ฿990,781 | |||||||||
O | เอ็กซ์ตร้า ST 2500H | ฿1,279,818 | |||||||||
P | เอ็กซ์ตร้า ST 500H | ฿474,550 | |||||||||
Q | 110 7002 | ฿203,408 | |||||||||
R | เอลมาโซนิค EP10 | ฿27,935 | |||||||||
S | เอ็กซ์ตร้า ST 300H | ฿398,579 | |||||||||
T | 110 7000 | ฿131,144 | |||||||||
U | เอ็กซ์ตร้า ST 600H | ฿510,743 | |||||||||
V | 110 7003 | ฿171,058 | |||||||||
W | เอ็กซ์ตร้า TT120H | ฿207,200 | |||||||||
X | เอลมาโซนิค EP60H | ฿73,967 | |||||||||
Y | เอลมาโซนิค EP40H | ฿65,931 |
คุณสมบัติ
- Elma ultrasonic cleaners have an integrated Sweep mode for a perfect sound field distribution.
- They come with two selectable ultrasonic frequencies: one for coarse & preliminary cleaning and the other for intensive and gentle cleaning.
- These ultrasonic baths have cavitation-resistant special stainless-steel construction to ensure the durability of the equipment.
- Selected models have a Degas mode that efficiently removes dissolved gases from the cleaning liquid.
กลไกการทำงาน
- Ultrasonic cleaning uses high-frequency sound waves transmitted through the liquid to scrub clean the surface of immersed components.
- High-frequency sound waves agitate a liquid solution of water or solvent, causing cavitation of solution molecules.
- 25 kHz is appropriate for coarse cleaning & removal of lapping or polishing media.
- 45 kHz is suitable for fine cleaning & removal of oils and fats; ideal for hard surfaces such as metal and glass.
- These sound waves create millions of tiny bubbles in the cleaning solution.
- The bubbles explode violently near the surface of the object being cleaned, resulting in a scrubbing action known as cavitation.
- This cavitation process dislodges dirt, grime and contaminants from the object's surface.
- The cleaning solution helps to carry away the dislodged particles, leaving the object clean.
คำถามที่พบบ่อย
How do I prepare the item for cleaning with an ultrasonic cleaner?
Before placing the item in the ultrasonic cleaner, remove any large debris or contaminants manually. Additionally, disassemble the parts if possible for a thorough cleaning. Keep the item fully submerged in the cleaning solution during the cleaning process.
What are direct and indirect cleaning methods?
- Direct cleaning is when parts are immersed in a cleaning solution within the ultrasonic cleaner (in a perforated tray or mesh basket). In direct cleaning, select a solution that would not harm the cleaner.
- Indirect cleaning involves placing the parts in a separate non-perforated tray or beaker inside the ultrasonic tank (often with a solution that does not directly fill the tank). If opting for indirect cleaning, ensure that the water level in the tank itself stays at the designated fill line (approximately 1 inch from the top) consistently.
Can I reuse the cleaning solution in Elma ultrasonic cleaners?
Yes, you can reuse the cleaning solution in Elma ultrasonic cleaners for multiple cleaning cycles. Also, monitor the solution for signs of degradation, such as cloudiness or reduced effectiveness. Replace the solution as needed.
Why are trays or beakers necessary in an ultrasonic cleaner?
It's essential to never place items directly on the bottom of the tank during cleaning. The transducers responsible for producing ultrasound are bonded to the tank bottom. Placing items directly on this surface can damage the transducers and diminish cavitation effects. Furthermore, using a tray or beaker assures that the item is positioned within the best cleaning zone of the tank. Additionally, the tray or beaker helps keep the load together and facilitates easy, hands-free removal, draining and transportation of items to the next cleaning step.
How can I check if Elma ultrasonic cleaners are generating cavitation?
Normally, inadequate cleaning results from improper management of various process variables, such as using the wrong detergent, insufficient heat or time for soil removal. If you suspect that your ultrasonic cleaner isn't generating cavitation effectively, you can conduct either the glass slide test or the foil test.
How do I conduct the glass slide test?
- Begin by wetting the frosted section of a glass slide with tap water, then draw an X with a No. 2 pencil from one corner to the opposite corner of the frosted area.
- Fill the tank to the designated level, then immerse the frosted end of the slide into a fresh cleaning solution.
- Turn on the ultrasonics.
- You should observe the lead X being gradually removed, with all lead gone within ten seconds.
How do I conduct the foil test?
- Start by cutting three small pieces of aluminium foil (about 4 x 8 inches).
- Fold each piece over a rod. You can use a clothes hanger to suspend the foil in the tank.
- Fill the cleaner with the ultrasonic cleaning solution (degassed and at the normal operating temperature).
- Suspend the first piece of foil in the centre of the tank and the other two pieces a few inches from each end.
- Confirm that the tank is filled to the proper level, then activate the ultrasonics for about ten minutes.
- Then, inspect the foil. All three pieces should show similar levels of perforation and wrinkling.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ร้านเฟอร์นิเจอร์
- เสื้อผ้าที่ใช้แล้วทิ้งและทนต่อสารเคมี
- อุปกรณ์และมิเตอร์ทดสอบน้ำ
- รถเข็นอเนกประสงค์
- การเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉิน
- อุปกรณ์ป้องกันแผ่นดินไหว
- ป้ายกำกับ DOT
- การควบคุมความเร็วพัดลม
- อุปกรณ์ฮีตเตอร์หลอดอินฟราเรดแก๊ส
- เครื่องจ่ายฟิล์มและซีล
- SUNDSTROM SAFETY ถุงเก็บเครื่องช่วยหายใจ
- HALLOWELL ตู้เก็บของ, ประตูเคลียร์วิว
- SPEEDI-BOOT ไม้แขวนเสื้อระบายอากาศ
- DIXON ห่วงความปลอดภัย
- RAVAS แผ่นแคร่เลื่อนคลาส IV
- SIGNODE Pins
- 3M วงเกลียว
- MAKITA นัทเซตเตอร์
- ANSELL ถุงมือไฟฟ้า Class 00 11 นิ้ว สีดำ
- LABCONCO ท่อ